This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:用于 DVI 的工业温度 TMDS 扇出缓冲器?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720430/tmds442-industrial-temperature-tmds-fanout-buffer-for-dvi

器件型号:TMDS442
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

我正在为 TMDS (DVI)寻找1:2或1:3扇出缓冲器、并在-40/+85下运行。 TMDS442是一款4至2开关、看起来可能用作1:2扇出缓冲器、但它只是商业级温度。 是否有人看到类似的器件可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们很快会回来。

    Brian Zhou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HD3SS215I 是一款工作温度范围为-40°C 至85°C 的6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2差动开关。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 HD3SS215I 是可能的、但我认为它是无源 FET 开关、而不是缓冲器。 对于我要插入的每一个、都可能存在插入损耗、我可能无法承受、甚至可能缺少隔离(一个端口导致另一个端口出现故障)

    作为无源开关无疑会降低耗电量、但我会失去缓冲特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    对于充当1:2缓冲区的 HD3SS215、如何设置控制引脚以允许 DAX 和 dbx 输出缓冲 DCX 源?

    数据表表示一次只能打开一个。

    此外、概述中有一条关于如果使用交流耦合、则需要偏置为正共模电压(0至3.3V)的说明、但图6中的应用手册未显示偏置。 有关将此器件用作1:2扇出缓冲器的更多详细信息、是否有?

    我在这个论坛上找到了一个标题为"HD3SS215用于1:2同步传输"的旧主题 、其中 Moises Garcia @ TI 建议这种运行模式是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,HD3SS215只是开关,不适用于1:2缓冲应用。