This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:有关 EOM 设置的问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722965/ds125df410-question-about-the-settings-of-eom

器件型号:DS125DF410

大家好、

我对 EOM (眼图监视器)的设置有疑问。

关于 DS125DF410数据表修订版2;第7.5.13章、它看起来与编写的内容不同。

第26页描述了 EOM 操作是通过如下设置寄存器24的位0来启动的。

另一方面、在第27页中、描述了快速 EOM 测量是通过如下设置寄存器24的位1来启动的。

哪些信息是正确的?

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    寄存器0x24[0]是快速 EOM 启动并且是自清零。
    寄存器0x24[1]开始获取 HEO/VEO、并且会自行清除。
    因此、您注意到的第1段是正确的。

    此致、Nasser