This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:Linux 驱动程序

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, TCA9539, TCA6416, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183515/tca9548a-linux-driver

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TCA6424TCA9539TCA6416TCA6408

各位专家:

我们的客户 想知道是否有与 TCA9548APWR-GP 兼容的 Linux 驱动程序。 只能识别 tca6408、tca6416、tca6424和 tca9539。

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我认为我们没有适用于 TCA9548A-Q1的器件、但我已通知我们的专家之一进行验证。 请留出一些时间进行响应、因为大多数工程师都在度假。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您对此的关注。 我将等待进一步更新。  

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 i2c-mux-pca954x 驱动程序称为"NXP,pca9548"时、它可以与之配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    客户是否尝试过 Clemens 的建议?

    此致、

    Tyler