This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:有关 ISO1540QDRQ1故障(裂纹/芯片脱落)的 TI 代表帮助

Guru**** 2872850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717482/iso1540-ti-representative-help-regarding-iso1540qdrq1-failure-cracks-chip-outs

器件型号:ISO1540

需要 TI 代表帮助解释 ISO1540QDRQ1延迟响应故障模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    很遗憾听到您遇到问题。 我已联系我们应用程序和质量团队的几位工程师、以快速帮助您解决此问题。

    我们可以通过您注册 my.ti.com 时使用的电子邮件地址与您联系吗?
    然后、我们可以在线或通过电话/电子邮件为您提供支持。

    然后、为了在线社区的利益、可以在后面的这里总结结果和讨论。

    此致、
    Abhi Aarey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:
    您可以通过电子邮件联系我。

    穆罕默德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    谢谢你。

    我们的应用工程师早些时候写信给您。 我们的质量团队也参与其中。
    在您方便的时候、如果您可以通过电子邮件分享更多详细信息(原理图、症状等)、我们很乐意帮助您解决此问题。

    此致、
    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    感谢您和您的同事今天参加电话会议、并讨论我们质量团队提供的8D 报告。我将有意在下周将此主题保持开放、以查看是否有任何可行的新信息。

    我们的团队将继续待命、根据需要提供快速支持。 在关闭或更新 此在线主题的状态之前、我将直接与您联系并对齐。

    此致、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    如电子邮件中所示、在上面的 E2E 帖子中、我现在将停用此主题。
    请随时与我们联系、提出相关问题或新问题、我们很乐意为您提供支持。


    此致、
    Abhi