This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810RSCEVM:sigCon Architect 无转接驱动器配置文件

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS320PR810, DS80PCI810, DS160PR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183446/ds320pr810rscevm-no-redriver-profile-for-sigcon-architect

器件型号:DS320PR810RSCEVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDS320PR810DS80PCI810DS160PR810
  • 您好!

    我购买了一些 DS320PR810-RSC-EVM 来评估 DS320PR810以及 USB2ANY。

    我已安装 SigCon Architect 并下载 了 SIGCONARCHITECT-REXER 配置文件包、因为它旨在包含必要的配置文件(请参阅第一个屏幕截图)。 遗憾的是、未包含必要的配置文件(请参阅第二个屏幕截图)。 我还下载了 SIGCONARCHITECT-REXer-PROFILES 包、它也没有必要的配置文件(屏幕截图3)。 尽管 DS80PCI810的名称类似、但它适用于具有不同数据表的不同器件。 我看到 DS160PR810 (上一代)也不包含在内。  我已经下载了我可以找到的所有软件包(sigCon 页面上的全部4个)、并且看到没有任何软件包包含配置文件。

    在哪里可以找到该器件的配置文件?

    提前感谢、

    Elad