This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:CML 接收器输入电平

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410, DS100BR210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183409/ds100br210-cml-receiver-input-level

器件型号:DS100BR210
主题中讨论的其他器件:DS100BR410

大家好、

有3个问题需要您的帮助:

对于 DS100BR210 CML 接收器输入电平 VTX、差分测量点在哪里? 它是否与 所述 DS100BR410数据表中的 TPA 相同?

2、VTX 规格、最大值为1600mVpp。 它是(IN+)-(IN-)的峰峰值还是(IN+)的峰峰值?

DS100BR210和 DS100BR410有何区别? DS100BR410是否是 DS100BR210的4通道版本? 它们是否具有相同的用途和应用?  

谢谢!
Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    1)。 这是源发射电平。 例如、此 ASIC 或 FPGA 在传输线路之前传输。

    2)。 峰峰值间(IN+)-(IN-)。

    3)。 主要区别是 DS100BR210的 MODE 引脚。 BR210允许 KR 培训通过。

    此致、Nasser