This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:使用 USB2any (ALP)进行自有开发-固件/Soucecode 可用?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722653/ds90ub948-q1evm-usb2any-alp-using-for-own-development---firmware-soucecode-available

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

测试 DS90UB948后、我们希望构建一些手持设备、以便在小型 LCD 屏幕上显示 FPD Link 视频。 将您的 MSP430与 USB2ANY 固件配合使用将使此开发变得更加简单。 问题是、我们是否可以将 usb2any 固件用于自己的开发? 我们可以从何处获取 Hex 文件或源代码是否可用? 谢谢、Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    USB2ANY 旨在与配对的 EVM 配合使用、未获得作为独立产品使用的许可、包括其相关固件。

    此致、
    Davor