This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD102:SN65HVD102 NC 引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722618/sn65hvd102-sn65hvd102-nc-pin

器件型号:SN65HVD102

大家好、团队、

我有一个板、其中 NC 引脚2、9、11接地、而它们不应保持连接。

PCB 当前已完成。 接地连接是否会影响性能或损坏部件?

这些引脚是否具有内部键合?

谢谢、

子集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    引脚2、9和11未在内部键合、因此将它们接地不会产生负面影响。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的确认。

    日落