This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:I2C 总线中可以连接多少个 ISO1540?

Guru**** 2748705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1541, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722197/iso1540-how-many-iso1540-could-be-connect-in-a-i2c-bus

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: ISO1541SN6501

大家好、

客户希望在其项目中使用 ISO1540。 他们需要 在 I2C 总线上并联多个 ISO1540、因此他们需要知道总线上可以连接多少个器件?

您能对这个问题发表一些意见吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我们联系。

    ISO1540在次级侧支持400pF 的总线容量。

    通常、一条总线上可以使用多个隔离式器件。 您能否分享更多系统详细信息? 使用哪种模式? 它是单主系统吗? 我们讨论了多少个节点?

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    感谢您的快速响应。

    我想他们正在使用多主系统、现在他们希望并联3个器件。

    我们是否应该将总线连接到次级侧并将初级侧连接到 MCU? 因为我看到初级侧具有40pF 的容量、次级侧具有400pF 的容量。

    希望您对此发表一些意见。

    谢谢、此致、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您提供更多详细信息!

    是的、MCU 应连接到1侧、总线应连接到2侧。

    3个并联器件、您意味着在总线侧2?

    谢谢、此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、

    请继续此对话。 我很喜欢"TI 认为已解决"。

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的反馈。

    我绘制一张我认为客户想要做的事情的图片。 对于、2侧具有更大的电容驱动能力、因此在第二侧连接总线。 您能对此发表一些评论吗?

    请告诉我是否有任何不清楚的地方。

    谢谢、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您提供图片!

    我们在内部讨论了这一点、该配置有效。 我刚刚注意到您添加了 ISO1541、您是否打算使用该器件?
    请确保连接与蚀刻中的连接相同、因此仅在1侧连接单个器件、在2侧连接总线。

    如果您有任何其他问题或想要讨论的系统关注问题、请告诉我?

    为该解决方案添加电源的一种好方法是 SN6501或 SN6505。 本应用手册对此进行了简要讨论:

    www.ti.com/.../slla417.pdf

    此致、
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Matthias。 感谢你的帮助。

    此致、
    将会