This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:支持铜 SFP 和#39;s (1xGbaseT)

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: FPC402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722609/fpc402-support-for-copper-sfp-s-1xgbaset

器件型号:FPC402

您好!

我想知道 FPC402是否支持铜缆(1xGBaseT)模块?   我的理解是、它们需要支持2字节写入、而不是光学的1字节写入。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    FPC402一次能够进行高达32字节的突发写入、因此这不是问题。 FPC 器件主要设计用于光学模块应用、但我不明白为什么它们也不能用于铜质 SFP、只要 GPIO 和 LED 要求的数量在 FPC402的能力范围内即可。

    谢谢、
    SRI