This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:从静音失效到有效 SDO 和/SDO 输出的延迟时间

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722376/lmh0344-delay-time-from-mute-deassert-to-valid-sdo-and-sdo-output

器件型号:LMH0344

大家好、

我的客户连接/CD 并静音。
客户想要知道从静音失效(从高电平到低电平)到有效 SDO 和/SDO 输出的延迟时间。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumio-San:

    在器件内部、有一个多路复用器可控制传入数据是输出还是将数据静音。 因此、延迟以线速为单位、低于5nS。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。
    您的答案非常有用。
    谢谢!!

    此致、
    富米奥·纳卡诺