This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB81BA3E:TSB81BA3E 和 TSB12LV01B 的连接问题。

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB12LV01B, TSB81BA3E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722391/tsb81ba3e-connection-problem-with-tsb81ba3e-and-tsb12lv01b

器件型号:TSB81BA3E
主题中讨论的其他器件:TSB12LV01B

您好的团队:

我的客户在 TSB81BA3E 和 TSB12LV01B 上有问题。

通过使用变压器耦合、TSB81BA3E 在仅1394a 模式下配置为以下两项测试:

1)。 2通道 LKON/DS2通过上拉电阻器达到3.3V、BMODE 接地、PINT 输出(端子1)未连接、LCLK_PMC 输入(端子7)通过上拉电阻器上拉至3.3V;

但最终 它们无法连接

2)。 2个通道 DS0接地、BMODE 接地、PINT 输出(端子1)未连接、LCLK_PMC 输入(端子7)接地;

它们通常已连接、但无法连接到200m、100m 1394器件。 查看 TSB81BA3E 寄存器该端口被标识为测试模式。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于情况1、您能否尝试将 LKON/DS2上的上拉电阻器减小至低于1千欧姆?
    对于案例2、为什么您将 DS0接地?

    此致、
    相位