This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:在空闲模式下、TCAN1042的输出波形将变形、

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720981/tcan1042hv-q1-in-idle-mode-the-output-waveform-of-tcan1042-will-be-deformed

器件型号:TCAN1042HV-Q1

TCAN1042在使用中遇到问题:在空闲模式下、TCAN1042的输出波形将变形、NXP 可以正常接收数据、导致使用 TCAN1042产品的客户需要修改程序;影响后续剂量、希望 TI 确认波形变形的原因;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加林

    在空闲模式下、您是指睡眠/待机模式? TCAN1042和 TJA1042之间存在细微的时序差异、可能会影响软件时序。 您是否可以通过任何方法提供变形波形的示波器屏幕截图并在出现该波形时对其进行更详细的阐述?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garin、

    您对此有任何更新吗? 如果这仍然是您的问题、那么跟进 Eric 的上述问题可以帮助我们更好地了解正在发生的情况、以便我们能够解决。

    顺便说一下、有几种方法可以在待机模式下变形数据:

    如果您是指 CANH/CANL 信号、通常会出现这种情况、因为隐性电平将偏置为接地、而不是偏置为 VCC/2以实现节能。 (这对于 TCAN1042和 TJA1042都是常见的、失真程度取决于待机模式与正常模式下有多少收发器处于待机模式。 但是、通常情况下、CAN 总线不会与待机和活动节点混合运行、除非实现了部分联网。)

    如果您是 RXD 信号、则 TCAN1042和 TJA1042之间在实现唤醒功能方面存在一些差异、这可能会导致这些器件在待机模式下的数据看起来不同。 (TCAN1042被设计成在接收到 ISO 11898-2:2016定义的唤醒模式之前保持 RXD 高电平、然后对每个后续显性位应用一个保持周期。)

    如果问题如上所述为 RXD 失真、解决方案应是将 STB 引脚拉至低电平。 通常、节点仅在通过 RXD 上的初始高电平到低电平转换发出唤醒请求信号之前才会保持待机模式。 之后、控制 MCU 应通过拉低 STB 将节点转换为正常模式。 即使节点可以继续接收数据、也不建议将其保持在待机模式、因为该模式会禁用发送器电路并防止节点确认消息或标记错误。

    最大