This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE501:用于仿真的 S 参数模型

Guru**** 2516070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE501, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721748/sn65lvpe501-s-parameter-models-for-simulations

器件型号:SN65LVPE501
主题中讨论的其他器件: DS80PCI102

我的客户正在使用 SN65LVPE501 PCIe 转接驱动器、需要运行一些高速仿真。  他们正在请求 s 参数模型来支持他们的仿真工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要 IBIS 模型还是仅需要 S 参数模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它们只需要 S 参数模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们目前没有 S 参数模型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们必须如何支持 SI 建模?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    SN65LVPE501是在 AMI 建模成为标准开发流程的一部分之前开发的。  我们可以为与  DS80PCI102类似的较新器件提供 AMI 模型。

    此致、

    Lee