This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:工作温度范围

Guru**** 2767895 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722349/hd3ss3412-operating-temperature-range

器件型号:HD3SS3412

您好!

我们计划在其中一个设计中使用 HD3SS3412、我们需要确认器件的工作温度。

我指的是 HD3SS3412 (修订版 F)数据表。  在规格中、工作温度范围是-40至85度。 C. 但是、在订购信息中、它仍然被称为0至70度。 C.

参数下的产品页面 www.ti.com/.../HD3SS3412显示0至70度。 C.

您能否确认工作温度是否为-40至85度。 C?

谢谢、此致、

双端 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在上一修订版本中、温度从0 - 70更改为-40 - 85。 产品页面或订购信息可能仍无更新。

    此致、
    Brian