This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:UCC5310M 米勒钳位时间请求

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721036/ucc5310-ucc5310m-miller-clamp-time-request

器件型号:UCC5310

您好、TI、

您能否帮助我们提供 UCC5310M 钳位/输出引脚的米勒钳位序列图和时间? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    该钳位时间不是数据表规格、我将为您确定它。

    同时、在关断期间、如果栅极上升到钳位阈值(~2V)以上、UCC5310M 将激活 NFET 并将栅极拉至 VEE2、以使栅极电压放电。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    更新信息。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、我们仍在处理此问题、并将在周一返回给您。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、  

    通常、UCC53x0M 需要40ns 来检测 Vclp 阈值并激活米勒钳位。  

    栅极完全放电所需的时间取决于负载电容和栅极电阻。  

    在下面的工作台屏幕截图中、使用了一个大栅极电阻器和一个1nF 负载电容器来演示下降沿上的米勒钳位。  

    R-C 组合会减慢下降沿、直到达到钳位阈值、米勒钳位以更快的速率激活和放电电路。  

    请参见下面的内容:将1nF 电容器从阈值放电至较低电位需要50ns。


    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。

    此致、
    Mateo