This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 LVDS 转换为 DVI

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A-Q1, SN65LVDS94, DS90CF388, TFP410, DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720413/convert-lvds-to-dvi

主题中讨论的其他器件:DS90CR286A-Q1SN65LVDS94DS90CF388TFP410DS90CR288A

您好!

我希望将 LVDS 转换为 DVI、我有4对数据(Open LDI 24位单像素模式、不平衡)。

目标是以可能的最大帧速率送入1920x1080 DVI 屏幕。 该°°需要为-40 +85 μ F。

据我所知,没有单芯片解决方案可以实现这一目的,所以我想做这样的事情:  

LVDS->Parallel ->DVI。  

此主题中启动了类似的问题: https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/p/712681/2628230#2628230

但在本例中、有三对、而不是4对。  

我查看 的是 ds90cr286A-Q1和 sn65lvds94,但我仍在寻找 Parallel->DVI 部件。  

此致、

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adrien、

    尽管有一些部件可以从 LVDS (LVDS)->并行(Parallel)-> DVI (DVI)进行传输,但我不相信我们有任何能够支持该分辨率的 Open LDI 24位单像素模式 LVDS (Single Pixel Mode LVDS)->并行(Parallel)部件。 1920 * 1080屏幕(假设为10%消隐和60fps)需要至少137MHz 的像素时钟。 我们有双像素器件(例如 DS90CF388)、可支持此分辨率、但它们不适合您的应用。

    对于并行--> DVI,我们有 TFP410,它可以支持您的分辨率。 但是,由于 LVDS-->并行部件不能支持此分辨率/像素模式,我相信目前没有适合您的应用的解决方案。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、I.K、


    60fps 不是一项要求、我们可以容忍大约25帧的内容。

    此致、
    Adrien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、您好!

    在这种情况下、您只需要57MHz 至70MHz 的频率。 您可以使用 DS90CR288A --> TFP410来实现这一点。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    在这种情况  下、由于我需要-40+85温度范围内的解决方案、我将访问 www.ti.com/.../ds90cr286a-q1、它可以达到66MHz、而不是 DS90CR288A。

    您知道计算帧速率的公式吗?

    此致、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrien、您好!

    我用来计算频率的公式是:活动*Vactive*frame rate *(1+%blank)。 我不确定是否有一个特殊的帧速率公式、但如果已知其他参数、您可以通过该公式得出该公式。

    此致、
    I.K.