This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找支持 USB PD 和 QC3.0的 UFP 端解决方案

Guru**** 2586425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717885/looking-for-ufp-side-solution-that-support-usb-pd-and-qc3-0

主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS65987D

您好!

正在寻找集成 USB PD 控制器和 QC3.0的 UFP 端解决方案。 请提供一些建议吗?

如果没有集成、分离式解决方案如何? 它会像 TPS6598x 和 BQ25895吗? 此解决方案的可行性是什么?

非常感谢!

-落基山脉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    遗憾的是、我们没有任何 QC3.0 PD 控制器、因为 QC3.0不遵循 USB PD 规范。 但是、如果您正在寻找符合 UFP PD 标准的解决方案、 我会推荐 TPS65987D。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我可以使用此 TIDA http://www.ti.com/tool/tida-01582?keyMatch=TIDA-01582&tisearch=Search-EN-Everything 来满足 USB PD 和 QC 标准吗?

    谢谢!

    -落基山脉

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、

    TI 的 USB PD 控制器不支持 QC、因为这不符合 USB PD 规范。

    谢谢、
    Eric