This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2034:我需要一个电压更高的器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2034, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722223/tps2034-i-need-a-higher-voltage-part

器件型号:TPS2034
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好

我使用此器件 TPS2034设计了一个电路板、但我意识到过晚该器件无法处理大于6V 的电压。

我需要一个能够处理高达9V 电压的器件、或者一个也能正常工作的分立式设计。

谢谢

Bkmtech

BKM 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、bkmtech、

    我们产品线的电源开关是 USB 电源开关、因此我们产品线的任何电源开关都无法处理高达9V 的电压。 您的应用是什么、它不用于 USB。 如果您的应用是针对 USB、您是否考虑使用直流/直流转换电压。

    无论如何、我尝试找到这个高输入电压电源开关 TPS22810、它是一个18V 3A 电源开关。 请检查此部件是否满足您的要求。 您还可以在 www.ti.com 上找到更多器件。

    此致、
    Bob