This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:驱动器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720553/ucc21520-driver

器件型号:UCC21520

大家好、我们在直流/直流驱动器应用中发现了 UCC21520驱动器输出端的负电压。

 IC 输出是否可以承受2V 左右的负电压并承受200nS 的周期?  我测量了具有全带宽的信号。

如果应用没有风险,负电压来自哪里?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的器件。

    是的、HO 和 LO 引脚在200ns 内的额定电压可承受-2V 电压。 需要使用此电阻器来安全地处理布局中的寄生电感产生的负电压尖峰以及在高频率下切换的高电流。

    我们最近发布了一篇讨论此问题的博客。 您可能会发现它很有趣: e2e.ti.com/.../how-to-achieve-higher-system-robustness-in-dc-drives-part-2-interlock-and-deadtime

    我希望这能更好地解释有关负瞬态处理能力的规格。 如果您仍有疑问、请告知我们!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有收到您的回复、所以我认为这个问题已经解决了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、这可以由系统端解决。