This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:电流源的电源

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720967/tps25810-q1-power-supply-of-current-source

器件型号:TPS25810-Q1

您好!

低于电流源的电源是否与 IN2引脚连接?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    否、它应该与 IN1&IN2引脚连接。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    感谢您的回答。

    这是否意味着 IN1&IN2被内部连接或者每个电流源与每个 INx 引脚连接、如下所示?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    每个电源为 IN1&IN2。 我没有检查设计电路、也不能给您设计电路。 根据我的测试、如果您不提供 IN1或 IN2、带 Rd 的 CC1无法充电至~1.7V (330mA*5.1k)。 仅同时为 IN1和 IN2供电、CC1可充电至~1.7V。 这意味着该电流源同时连接到 IN1和 IN2。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    由于您不再回复、我将关闭此主题。 如果您仍有任何疑问、请随时咨询。

    此致、
    Bob