This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:TPL7407L:

Guru**** 2928450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721717/tpl7407l-tpl7407l

器件型号:TPL7407L

您好!

我计划在 我的项目中使用 TPL7407L 40V 7通道低侧驱动  器对7个 NVIS LED 进行 PWM 控制。

以下是电压。

VOUT=5V

VCOM=15V

NVIS LED 正向电流压降= 4V

NVIS 电流= 30mA

我能否保持上述 Vout 和 Vcom 的不同电平。

谢谢

Ghursewak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外、请告诉我15V Vcom 上的最大电流是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表的第6.3节所示、无论 Vcom 如何、输出引脚均允许0至40V 之间的任何电压。

    Vcom 电流显示在第6.5节的末尾。