This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:tps2511

Guru**** 2539490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716838/tps2511-tps2511

器件型号:TPS2511

大家好  

我有一个 USB 充电器 tps2511、它运行正常! 但是、当我用它给 iphone 4S 充电时、它不起作用!

有人能告诉我原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下 tps2511周围的电阻器配置吗?

    我可以在看到部件的配置方式后帮助进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    33公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题似乎不够具体。

    您能告诉我这张图片中无源组件的任何不存在或不同值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、很抱歉、我想您问过有关 R_ILIM_SET 的问题!
    我为 ILIM_SET 使用33k
    EN 和 CS 都是100K 电阻器

    电容器容量比 之前说的要大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将 TPS2511用作 DCP、或者系统中是否存在其他数据路径?

    DCP 的连接看起来是正确的、因此我看不到为什么它不能为 iPhone 4S 正常充电。 如果总线上有另一个器件、则可能存在连接问题。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 TPS2511角色是 DCP
    总线上没有任何器件。 但 iPhone 4S 使用苹果30针转 USB 电缆充电、这是问题吗?
    我有一些问题要问:
    是否有其他电路可将 TPS2511用于充电器?
    TPS2511是否可以检测所有类型的手机(iphone&Android)?
    3.如果你找不到我的帮助,你会关闭这个表格吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2511与 Iphonet4s 兼容、应能够检测到手机并以5V、1A 的电压为手机充电
    2.如果使用电缆补偿、唯一需要的型号是将 CS 引脚正确连接到降压转换器或交流/直流转换器。
    TPS2511可以检测任何符合 BC1.2标准的手机、因此几乎任何手机都可以工作。

    如果您正在实现电缆补偿、我可以查看您的实现、看看它是否存在任何问题、但除此之外、我看不到您所描述的任何可能导致 TPS2511无法使用 Iphon第四 个器件运行的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我认为我没有电缆问题,因为我使用此电缆用适配器为 iphone4s 充电。  

    我将 CS 引脚连接到直流降压转换器的反馈、并具有一个用于上拉至5V 输入的100K 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您首次连接端口时、您是否有任何方法可以使用示波器来监控 d+/d-线路。

    我看不到任何原因表明 iphone4不会根据您对我的描述进行收费。 如果我可以看到信号、我可能会提供进一步的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不幸的是、我没有示波器。 但我使用电压表测量 D+/D_、看不到任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否看到 VBUS 上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都说对三星 Wave ||和 华为 G610进行充电是很有效的。 今天、我在 iphone6s 上测试了我的便携式系统、另一个 Huawei 工作良好。

    是的、它是5V。