This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:Beak 信号问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721853/gd75232-beak-signal-issue

器件型号:GD75232
主题中讨论的其他器件:MAX3222

你好

       客户跟踪数据表上的断电序列、但控制台上显示的"中断垃圾"信号如下所示。 下面是客户测试波形。  由于 UTC 竞争对手也存在此问题、是否有任何解决此问题的建议? 或者、 具有关断和隔离功能的 RS232收发器能否解决此问题? 谢谢你。  

 RX_RS232名称类型错误、TX_RS232  

  1. TX_RS232、+V12、+V12_COM (75232 VDD)、+V5_Tran (75232 VCC)。  

2.  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    遗憾的是、由于加电/断电转换期间内部电路的状态未定、DOUT 信号为"正常"。 您可以参阅此帖子以了解一些详细信息(https://e2e.ti.com/support/interface/rs232/f/392/t/609497 )。 很抱歉、这种类型的3轨 RS232收发器没有关机功能。 某些基于电荷泵的 RS232具有关断引脚、如 MAX3222。 我看不到修复硬件中此位错误的简单方法。 您可以考虑在软件中解决它。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao