This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:12英寸 USB3.1 Gen2应用

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720718/tusb1042i-12-inch-usb3-1-gen2-application

器件型号:TUSB1042I

大家好、

数据表的图8显示了眼图。 您能否与我分享相关的测试数据?

现在、他们调查了该应用的竞争对手 MUX+重定时器解决方案。 我们需要说服客户、TUSB1042I 是否可以通过12英寸 USB3.1 Gen2 SI 测试项目、

其电路板采用 FR-4材料和微带结构。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二代实现的性能在很大程度上取决于主机控制器。 市场上的第2代主机控制器在 Rx 通道上存在问题、可能会限制转接驱动器的放置选项。 请参阅以下适用于 TUSB1042I 的配置指南。 www.ti.com/.../slla404