This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:12英寸 USB3.1 Gen1应用

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721034/tusb522p-12-inch-usb3-1-gen1-application

器件型号:TUSB522P

大家好、

数据表的典型应用是长应用、具体取决于 table2参数。 您能否与我分享相关的详细测试数据? 眼图、抖动等

现在、他们对该应用的竞争对手转接驱动器解决方案进行了调查。 我们需要说服客户 TUSB522P 是否能够通过12英寸 USB3.1 Gen1 SI 测试项目、

其电路板采用 FR-4材料和微带结构。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Undrea:
    我们是否有这些数据?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表示例中的数据是通过使用680mV 差分摆幅生成 PRBS7模式的 BERT 获取的。 TUSB522P 能够恢复大约18英寸的 FR-4走线(假设走线宽度为4mil、损耗为~.49dB/in)。 10-12英寸的迹线表示典型的台式机系统,使用兼容的主机控制器时不会出现问题。