Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB564 Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460、
我正在设计一个系统、以5Gbps 的速率同时通过 USB-C 运行 DisplayPort 和 USB 3.0、想知道 与 HD3SS460等无源开关相比、TUSB564等有源开关有哪些优势。 TUSB564 成本更高、功耗更高、但我认为信号完整性更好? 在什么情况下需要或建议使用主动开关?