This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:有源与无源 USB 多路信号分离器?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721346/tusb564-active-vs-passive-usb-demux

器件型号:TUSB564
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS460

我正在设计一个系统、以5Gbps 的速率同时通过 USB-C 运行 DisplayPort 和 USB 3.0、想知道 与 HD3SS460等无源开关相比、TUSB564等有源开关有哪些优势。  TUSB564 成本更高、功耗更高、但我认为信号完整性更好? 在什么情况下需要或建议使用主动开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很快就会回来
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB564包含一个线性转接驱动器、用于补偿电缆和/或布线损耗引起的 ISI。 TUSB564还支持高达 DP1.4 (8.1Gbps)的数据速率、而 HD3SS460支持高达 DP1.2a (5.4Gbps)的数据速率。
    TUSB564通常推荐用于使用较长电缆的应用或可能不知道电缆长度的应用(可能是显示器或坞站应用)。