This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:我们是否可以知道 DS92LV242x 是否可以支持24位并行至 LVDS 桥接 IC (1280x720 60fps)?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421, SN65LVDS93B, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721503/ds92lv2421-may-we-know-if-ds92lv242x-can-support-24-bit-parallel-to-lvds-bridge-ic-1280x720-60fps

器件型号:DS92LV2421
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422SN65LVDS93BSN65LVDS93A

你(们)好,先生  

我们是否可以知道 DS92LV242x 是否可以支持 与 LVDS 桥接 IC (1280x720 60fps)并行的24位?

或者您是否有其他建议 IC?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您的应用是什么? 您是否仅在寻找并联至 LVDS 桥接器? DS92LV2421与 CML 桥并联、由于该技术的专有编码方案、因此如果您使用它、还必须同时使用 DS92LV2422。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    很抱歉、我的问题可能不清楚。

    我的客户 DSP 使用 i.MX 6SoloX、输出为24位。

    需要将 LVDS 和 LVDS 信号并联到投影仪中。 (桥式 IC 需要可支持1280x720 60fps)

    SN65LVDS93B/SN65LVDS93A 似乎正常、您可以帮助我们验证吗? 还是有其他建议部分?

    按如下方式阻止:

    DSP =>桥接 IC =>投影仪

                                                                                                            令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    这些器件中的任何一个都适合您的应用。

    为了供将来参考、该器件是否支持分辨率取决于器件支持的像素时钟频率范围。 其公式为:Hactive*Vactive*fps*(1+%blank)。 我不确定您的应用程序具有什么%blanking (投影仪数据表应以总像素数的形式提供此信息,在这种情况下,方程式为 Htote*Vtote*fps),但如果我们假设有50%的极高消隐,则方程式将为1280*720*60*(1+0.5)= 83MHz。

    因此、这些部件中的任何一个都应该是可以的。

    此致、
    I.K.