This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:USB-C 电缆方向问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722015/tps65982-usb-c-cable-orientation-issue

器件型号:TPS65982

客户提出 TPS65982采用新设计并通过 USB-C 端口供电、该端口与 USB-C 电缆的一个方向配合使用、但不能在连接翻转时使用。  在无法正常工作的电缆方向上,LDO_BMC 为0V,而不是1.125V。

不确定正在发生什么情况、但从 TPS65982数据表中可以看出我不理解、其中指出两个 RPD 引脚必须连接到相应的 CC 引脚才能进入电池电量耗尽模式。  下面显示了开发板的原理图和数据表中的该部分、下面还显示了表1、其中显示了首次检测到插入的器件时 DFP 可能会看到的情况。  表1显示、当两个 CC 引脚通过 RD 下拉时、DFP 将检测到调试附件。  从表1中、您可能希望将 RPD_G1跳线连接到 C_CC1、并且在 RPD_G2和 C_CC2之间没有跳线。

请提供建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Type-C 电缆通常仅通过其中一条 CC 线路、因此必须将两个 CC 引脚短接至 TPS65982上相应的 RPD 引脚。 需要一根穿过两条 CC 线路的电缆来检测调试附件。 我们希望两个 CC 都短接至相应的 RPD、以便充电器无论电缆方向如何、都能检测到 Rd。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应!

    此致、
    标记