This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06:USB2.0 FS 的最佳选择

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721970/tpd2e2u06-best-selection-for-usb2-0-fs

器件型号:TPD2E2U06

您好!

我正在寻找针对 USB2.0 FS 的 ESD 保护。
但每个选择指南都建议使用不同的器件。 现在哪种器件型号最适合?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    每个器件都具有不同的保护级别、因此您可以使用提及的任何器件。 还取决于您希望器件采用多大的封装。
    例如、该特定器件是具有25kV 保护的5V 器件。 此部件适用于 USB2.0应用