This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:INA 引脚的 RC 滤波器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720407/ucc21520-rc-filter-for-ina-pin

器件型号:UCC21520

客户尝试在 INA 引脚上使用不同的 R/C 值。 因此、我们看到输入阈值(INA) 到 输出(OUTA)之间的延迟时间很奇怪。

INA 引脚中的内部电路是什么?  

2.对于 INA 引脚上的 R/C 滤波器有什么建议?

3.请说明测试结果。

相同的测试条件。

配置

延迟时间

1000 Ω、1000pF

123.2ns

1000 Ω、100pF

150.4ns

1000 Ω、0pF

144.4ns

499 Ω、1000pF

154.4ns

499 Ω、100pF

230.4ns

499 Ω、0pF

218.4ns

249 Ω、1000pF

220.4ns

249 Ω、100pF

224.4ns

249 Ω、0pF

206.4ns

e2e.ti.com/.../UCC21520_2800_RC-FILTER-WITH-INPUT-A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    1. INA 内部有一个设置为大约20ns 的小型抗尖峰脉冲滤波器。 这足以应对许多瞬变、例如开关节点 dv/dt 导致的共模瞬变。 在噪声更大的系统中、仍然建议使用外部滤波器、因为噪声可能持续超过抗尖峰脉冲滤波器的持续时间。
    2. 此输入滤波器应由客户根据其系统中的噪声频率、主开关频率以及必须能够抑制哪些脉冲来确定。 如果客户不确定、一个好的起点是将转角频率设置为主开关频率的10倍。 这使得输入脉冲能够保持足够的谐波以在尖锐边缘转换时保持平方、同时仍然在典型 PWM 频率以上提供显著的噪声衰减。
    3. 请查看 UCC21520数据表中定义传播延迟时序的图29。 请注意、上升沿延迟时间由输入超过高阈值与输出超过最终值10%之间的时间给出。 在随附的示波器图中、客户测量的 OUTA 最终值超过60%。 这在很大程度上解释了观察到的差异。 其他因素可能包括探头延迟同步(输入探头传播延迟是否匹配?) 和输出负载(驱动1µF Ω 负载的最终值的10%需要更长时间才能达到最终值的10%、从而驱动1nF 负载、因为 I/C = dv/dt)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Derek Payne

    3.
    相同的条件、"无其他因素"。
    只需更改 INA 引脚的 RC 滤波器。
    请确认波形。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    第一个帖子的 PDF 文档中的波形不会根据 TI 测量传播延迟的相同标准测量传播延迟。 在输出波形的不同点加载输出并捕获延迟测量值。 如果您希望进行确认、请移除输出中的任何负载、同步探头延迟、并重新捕获测量上升沿传播延迟的波形、从输入超过高阈值到输出超过最终值10%的时间(例如: 使用+12V/-5V 电源、测量输出何时超过-5V +(12V--5V)/10 =-3.3V。 这将产生小于电气特性中最大保证值的传播延迟数字。 如果在波形中选择了不同的点、或者如果输出被加载、上升时间将延长一个不确定的量、测得的传播延迟将因此增加。 此外、测得的负载输出上的传播延迟可能不稳定、因为负载电容是 MOSFET 上漏源电压的非线性函数。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Derek Payne

    因此、在不同的 RC 滤波器中、由于负载条件相同、因此 ucc21520的驱动输出电流不同。
    可能 ucc21520具有良好的传播延迟、但它在其他方面存在很大的问题。
    只需更改 ucc21520的 RC 滤波器、但输出"在相同负载下"会有所不同。
    如果配置与该点不匹配、则非常危险。
    如果我想对 ti 的驱动程序进行 P2P、它与 si8238不同。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    UCC21520输入 RC 滤波器不会以任何方式影响典型输出驱动电流。

    我已重新检查了您提供的波形、在所有情况下、您似乎都是从大约2.0V 的输入电压进行测量。 这是在最坏温度下在正常运行的生产器件上将看到的最大阈值。 请查看数据表中的图23、了解上升沿阈值的更准确典型表示、并在此时重新评估您的测量结果。

    负载条件在所有情况下都可能相似、但这并不意味着占空比在所有情况下都相似。 您将更改输入滤波器的值、该值会改变输入上上升沿和下降沿的交叉时间、进而改变馈送到驱动器的脉冲宽度。 如果 PWM 源在没有针对新脉冲占空比进行校正的情况下生成开环、那么输出上的实际负载仍可能发生变化。 如果 PWM 源是闭环生成的、则控制环路中的任何振荡(可能是由于不同的传播延迟时序或上升/下降时间)都可以在不影响平均负载条件的情况下改变瞬时负载条件。

    UCC21520输出结构行为是非常确定的。 影响上升和下降时间的因素主要是输出负载和驱动器/开关晶体管温度。 所有波形是否都有足够的时间让系统在每种情况下达到热平衡?

    请注意、Si8238数据表指定峰值拉电流典型值为2A、峰值灌电流典型值为4A。 UCC21520峰值拉电流典型值为4A、峰值灌电流典型值为6A。 Si8238的输出行为与 UCC21520的输出行为不完全匹配。 这是预期的。 如果需要匹配 Si8238的行为、可能需要对栅极电阻器值进行一些调整。

    此致、