主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 EK-TM4C123GXL、 MSP430F5529、 ALP、 DP83640
工具/软件:Linux
您好!
我正在为 DP83620开发板工作、并尝试连接光纤模式。
我根据开发板数据表进行了必要的更改、但无法与 DP83620 EVK 通信。
我将按照 TI 的建议为此 EVK 使用通用 Linux 驱动程序。 我是否需要其他驱动程序来启用光纤模式?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好!
我正在为 DP83620开发板工作、并尝试连接光纤模式。
我根据开发板数据表进行了必要的更改、但无法与 DP83620 EVK 通信。
我将按照 TI 的建议为此 EVK 使用通用 Linux 驱动程序。 我是否需要其他驱动程序来启用光纤模式?
谢谢!
您好 Chitransh、
很好…… PRXD0或 PRXDV 上无活动表示620未在线路上接收任何内容或没有链路。 这意味着您此时不必考虑 Linux 上的驱动程序问题。
关于寄存器访问详细信息:
-我尝试使用 USB-2-MDIO TI 的软件、但 EVK 无法被识别。 它是否需要一些 USB 驱动程序?
[Rob ] USB-2-MDIO 问题的常见问题是1。 PHY ID 和2. 扩展寄存器访问模式
DP83620不支持扩展寄存器访问模式、因此必须将其设置为"否"
此外、确保 PHY ID 正确、一旦扩展寄存器选项设置为否、请使用文件菜单中的查找 PHY ID 函数。
- 620 EVK 是否支持通过 USB 或某些软件访问寄存器?
[Rob ] 是的、但这是一个非常复杂的过程、涉及运行 Windows XP 的虚拟机和非常旧的驱动程序。 我建议使用 USB-2-MDIO。
在 EVK 中、您需要确保原理图表7中针对光纤模式的所有无源组件。 在表6中、应移除 R112、R115、R119和 R116。
在这里、您应该验证在连接 FO 收发器时、您会得到 SD 线路上的高电平。 这将告诉 DP83620存在有效的光链路。
确认所有这些后、我们必须查看您的 MDIO 寄存器以了解更多信息、以便继续调试。
此致、
您好 Chitransh、
下面介绍了从 Windows XP 访问 DP836x0 EVK 的过程:
1. 我在 Win 7 64位笔记本电脑上安装了一台全新的虚拟机。
答: 它是 Microsoft 提供的虚拟机。 按照本教程进行操作:
2. 我已从以下链接下载 Analog LaunchPAD 以太网完整性框架实用程序:
3. 我已从以下链接下载 Cypress USB 驱动程序:
4. 将 ALP 和 Cypress 驱动程序下载移至 XP 虚拟机
5. 在 Windows XP 虚拟机上安装 national_ALPF.exe
答: ALP 将运行,并表示它没有检测到 EVK,然后进入演示模式。 如果执行此操作、只需关闭 ALP 并继续。
6. 导航至 XP 机器的 C:\Program Files\National Semiconductor Corp\Analog LaunchPAD v1.26.0002\Drivers 路径
7. 将 Cypress 驱动程序文件移动到此位置。 我移动了 Cypress 下载中的整个 WXP 文件夹
8. 现在使用 USB 选项卡将 DP83640-EVK 连接到 Windows XP 计算机。 它可能被称为“未识别的设备”
9. Windows 将要求提供驱动程序,告诉它在路径中查找驱动程序:C:\Program Files\National Semiconductor Corp\Analog LaunchPAD v1.26.0002\Drivers
10. 接受有关驱动程序未签名或未验证的警告
答: 如果驱动程序成功,USB 将枚举一个名为“NSC ALP Nano”的设备
11. 运行 Analog LaunchPAD,您不会收到任何警告,在“设备”选项卡下,您应该会看到“ALP Nano USB 1”和 DP83640
12。 然后单击左侧的器件选项卡中的 DP83640、您应该会获得状态信息和可用于评估板的其他选项卡
此致、