This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:如何生成24.33Gbps PRBS31数据输出?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/719048/ds250df410evm-how-to-generate-24-33gbps-prbs31-data-out

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

你(们)好

我在 DS250DF410的 RX0中发送一个380.15625MHz 时钟、DS250DF410可以锁定到24.33Gbps、然后我打开 PRBS31发生器、但我没有发生器 PRBS31数据输出。

我该怎么做才能从时钟中将24.33Gbps PRBS31数据传输到 RX0?  

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    时钟必须是数据速率除以2、4或8。

    尊重、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、纳赛里
    但是、为什么我要向 RX0输入390.625MHz 时钟、我可以使 DS250DF410生成25Gbps PRBS31数据输出?当我向 RX0输入380.15625MHz 时、我无法生成24.33Gbps PRBS31数据输出?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    我相信您在其他电子邮件中注意到、通过更改时钟源、您可以生成24.33Gbps 的数据速率。

    此致、Nasser