This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:是否支持 SAS4和 SATA?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR820, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720114/ds280mb810-sas4-and-sata-support

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS280BR820DS125MB203

大家好、

现在、我们的设计是采用相同布线的 SAS 和 SATA。

DS280BR820或 DS280MB810能否同时支持 SAS 和 SATA 协议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    这些器件用于100G 或56G 以太网、尚未用于 SATA 或 SAS 应用。 对于 SATA 和 SAS、请考虑 DS125MB203。 如果 DS125MB203不适用于设计、请发送电子邮件至 nasser.mohammadi@ti.com、详细介绍您的应用。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔:

    我们正在寻找支持 SAS4和 SATA 的转接驱动器。
    SAS4的速度为22.5Gbps、DS125MB203无法满足此要求。

    我们认为 DS280BR820或 DS280MB810取决于以下 E2E 链接:
    e2e.ti.com/.../670857

    请向我推荐正确的解决方案。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如电子邮件中所述、目前 TI 不提供运行速度为22.5Gbps 的 SAS4器件。

    此致、Nasser