This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TUSB544 I2C 模式下的直流电气特性问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721423/tusb544-tusb544-dc-electrical-characteristics-in-i2c-mode-question

器件型号:TUSB544

您好、先生、

下表来自 TUSB544数据表第7-8页、其中介绍了 I2C 模式下的直流电气特性、

根据我的理解、I2C_EN=HIGH 将处于 I2C 模式、

但是在下表中、对于 I2C 控制引脚 SCL/SDA VIH 和 VIL 的测试条件 I2C_EN=0、这是我的理解中的任何拼写错误还是错误?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是对的、它应该是 I2C_EN=1