This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1452:有关当前开发状态的问题

Guru**** 2383600 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1452, SN65HVD1781-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721442/thvd1452-question-about-current-development-status

器件型号:THVD1452
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1781-Q1

您好!

您是否有开发 THVD1452-Q1的计划?

谢谢

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    THVD1452的-Q1 (通过汽车认证)版本不属于我们当前计划的一部分。 您是否有适用于此器件的汽车应用? 如果您能够分享任何信息、我有兴趣了解更多相关信息。 如果您愿意、我可以使用您在 TI.com 帐户中注册的地址向您私下发送电子邮件。

    我们现在提供了适用于汽车应用的 SN65HVD1781-Q1、因此您可能需要考虑该器件。

    如果您只需要 THVD1452的非 Q1版本、请告诉我、我可以按照最新发布计划进行检查。

    此致、
    最大