This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041EVM:TUSB8041器件会关闭,为什么?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720627/tusb8041evm-the-tusb8041-device-would-shut-up-why

器件型号:TUSB8041EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

尊敬的所有人

    使用示波器探针测试 XI 引脚(62引脚)时、TUSB8041器件将会关断、但测试 XO 引脚(61引脚)是可以的。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    该器件是与晶体还是振荡器配合使用? XI 是振荡器的输入引脚、并且可能对额外的负载更加敏感。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JMMN
    与晶体配合使用。
    在您看来,XI 引脚无法通过示波器进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    探测 XI 引脚没有任何问题、您使用的是哪种类型的探头? 另外、请注意当集线器进入挂起模式时、时钟会关闭。 当集线器与主机断开连接或连接到主机且未连接下游器件时、集线器将进入挂起状态。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN

       我使用 LeCroy PP020 500MHz 探针和 Tektronix 探针、触摸 XI 引脚时、TUSB8041将立即崩溃。

       我知道当集线器进入挂起模式时、时钟关闭、但上行问题不是集线器进入挂起模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用的是 Tektronix P6245和 P6249探针、但我没有发现探测 XI 有任何问题 除了探头问题之外、您是否遇到了器件问题?

    此致、
    JMMN