This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6408A

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721469/tca6408a-tca6408a

器件型号:TCA6408A

我有一个应用程序检测高于3.0V 的高电平,除了在 I/O 之前添加一个逆变器

是否有足够的设计来满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jackie、

    我已回复您的另一篇帖子、因此我们将使用该帖子来解决您的问题。

    谢谢、
    -Bobby