This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:IGBT 短路事件时的 FLT 引脚状态

Guru**** 2930030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721399/iso5851-flt-pin-condition-when-igbt-short-event

器件型号:ISO5851

您好!

当发生短路事件时、OUT 和钳位引脚吸收米勒电流。 在这种情况下、FLT 引脚也会变为低电平以检测短路事件?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    在进行 DESAT 检测的情况下、当栅极电压降至2V 以下时、OUT 将被拉低、钳位引脚将被拉低。 /FLT 也会变为低电平。

    此致、