This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:系统处于 S5时 Vcc 上的泄漏电压

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721103/tdp142-leakage-voltage-on-vcc-when-the-system-was-in-s5

器件型号:TDP142

尊敬的团队:

我的客户遇到一个问题、即系统进入 S5后、Vcc 上的泄漏电压大约为0.9V。 而 HPDIN 大约为1.8V。  

该泄漏电压导致其系统上出现电源序列问题。  

那么、我们想知道 TDP142不能像这样防止泄漏电压? 我们如何解决这个问题?

请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    请确认移除电缆后、VCC 上没有泄漏吗?

    我怀疑泄漏来自 DP 灌电流侧通过 HPD、因为 TDP142 HPDIN 不是一个故障安全 IO。 为了防止 VCC 上的泄漏电压、您需要通过输入与门进行电路板修改、例如、当进入 S5且电源关闭时、HPD 不会通过与门。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    是的、拔下电缆后、泄漏电流将消失。