This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:支持 EDP

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720708/sn75dp130-support-edp

器件型号:SN75DP130

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道 DP130是否支持 eDP 信号?

我们完成了原理图如下所示、您能帮您再次确认吗?

欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    DP130支持 eDP 应用。

    为什么您使用双电源 DP130 (DP130DS)而不使用单电源 DP130 (DP130SS)?

    在原理图上:
    需要通过1M 电阻器将 CAD_SNK 拉低。
    需要通过2k 电阻器将 SCL_CTL 和 SDA_CTL 上拉至3.3V。
    相反、在 EN 上放置一个4.7K 上拉至3.3V 的电容器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    因为 DP130DS 已经在我们的内部器件池中、所以我们选择它。
    此器件有任何风险??

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    使用 DP130DS 没有问题、请确保您遵循数据表第11节中所述的电源序列。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    了解。 感谢您的帮助。