This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:QSFP 相关应用

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721064/ds250df810-qsfp-related-application

器件型号:DS250DF810

 我们正在使用 DS250DF810ABVR、目前正在进行布局。  

下面是我的问题:

 DS250DF810ABVR 是否支持反向其内部 P/N?  如下所示:

 DS250DF810ABVR 是否支持在其 P/N 引脚上接收 N/P? 如下所示:  

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在下面的输入。

    1. 客户可以通过 Tx FIR 来反转数据极性、方法是更改 FIR 预分路、主分路和后分路的极性
    2. 不支持此功能

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师