This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:UCC5390

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721206/ucc5390-ucc5390

器件型号:UCC5390

你(们)好。

您能否为双向交流开关(大约20kHz)(2个 IGBT 模块)推荐特定的隔离式栅极驱动器?

谢谢!

此致、

Dimitar Demirre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitar、

    UCC53x0系列旨在驱动具有宽输出电源电压范围(33V)和12V UVLO 的 IGBT。
    我们拥有基础型和增强型隔离式栅极驱动器、它们具有不同的输出配置和额定电流、具体取决于所选的 IGBT。

    如果您的问题得到了解答、请按"已解决"按钮。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mateo、

    感谢你的答复。

    此致、

    Dimitar