This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:适用于 UFP 应用的 TUSB321AI + HD3SS3212

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212, TIDA-01243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721096/tusb321ai-tusb321ai-hd3ss3212-for-ufp-application

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:TUSB321HD3SS3212TIDA-01243

您好!

在使用 tusb321和 HD3SS3212的参考设计中、USB 信号没有保护器件。 设计这样一种没有保护的产品是否正确。

Avinoam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Avinoam:
    我不确定您所指的是哪种设计、但始终建议为 USB 信号提供 TDP6E05U06或 TDP4E05U06等 ESD 保护。
    我看到 TIDA-01243具有这种保护。
    此致、
    Brian