This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:IEEE 1588 V2

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721273/dp83867e-ieee-1588-v2

器件型号:DP83867E

尊敬的所有人:  

DP83867E 的数据表指出、该器件与 IEEE 1588时序规格兼容。 我假设它应该是标准的 V1。  

我想知道 TI 的发展蓝图中是否有一个也与 IEEE 1588 V2兼容的引脚对引脚兼容器件。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alessandro、

    您是否在寻找硬件时间戳? 遗憾的是、DP83867E 无法执行硬件时间戳。 它可以生成指示帧分界符起始的中断。 MAC 可以使用该中断来实现1588v2时间戳。
    路线图讨论是保密的、不能在公开论坛上讨论。 我建议联系您当地的 TI 销售联系人。

    此致、
    Aniruddha