This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:此电路板上是否需要加载任何软件进行评估?

Guru**** 2472790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720722/sn65dsi86evm-are-there-any-software-need-to-be-loaded-on-this-board-for-evaluation

器件型号:SN65DSI86EVM

您好!

此评估板上是否需要加载任何软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    有关划线示例、请参阅 EVM 用户指南的第7节。 您需要加载脚本才能使用 EVM。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、可以看出:
    "在尝试链接序列之前、软件必须通过 DSI 接口或 I2C 接口在 eDP 面板中启用 ASSR。"
    那么、它被加载到面板上、而不是器件本身、对吧?

    因此、必须将面板连接到电路板以加载脚本、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    通过写入 DSI86寄存器0x64至0x73可启用 eDP 面板中的 ASSR、而该面板连接到 DSI86。

    但是、除了对 ASSR 进行编程之外、您还需要对 DSI86进行编程、如脚本示例的第7节所示。

    谢谢
    David