This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130或 TDP130将满足?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721021/sn75dp130-sn75dp130-or-tdp130-will-meet

器件型号:SN75DP130

您好的团队成员:

      我有一个问题:我需要将 PC 连接到 LCD 监视器,四个通道符号链接,我想如果四个通道中的任何一个引脚没有显示(例如对地短路或悬空),LCD 监视器不会显示。SN75DP130或 TDP130是否会满足?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阳光

    您是否正在尝试在 PC 端(拉电流应用)或 LCD 监视器(灌电流应用)中实施 DP130?

    在 DP 模式下的链路协商期间、SN75DP130监控辅助接口对 DisplayPort 配置数据(DPCD)寄存器的访问、以选择主链路的通道带宽、通道数、输出电压摆幅 VOD、输出预加重和 EQ 设置。

    因此、如果 PC 将通道数设置为4、DP130也会将通道数设置为4。 如果其中一条通道发生短路且链路训练失败、则由 PC 将通道数更改为2、DP130也会相应地将通道数设置为2。 但设置 lane 计数设置的责任由 PC 承担。

    有关 DP 链路培训的更多详细信息、请参阅 DP 规范的第3.5.1.2节。

    谢谢
    David