This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:从 TMDS181读取原始眼图测量数据、并将其存储为眼图扫描工具可读的格式

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717117/tmds181-read-raw-eye-measurement-data-from-tmds181-and-store-into-format-readable-by-eye-scan-tool

器件型号:TMDS181

我有通过 I2C 总线连接到 TMDS 的定制硬件。  请提供您向先前用户提供的与收集原始核心信息相关的信息。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeb、

    我们将对此进行研究、并将尽快返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeb:

    经过一些内部讨论、我们无法向外部客户提供眼图扫描源代码。 我们将删除其他指示的帖子。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不需要源代码。 我只需要知道要读取哪些寄存器以及如何解释它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeb:

    客户不能使用眼图扫描源代码和实施文档。

    此致、
    JMMN