This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:关于 TMDS181

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720292/tmds181-about-tmds181

主题中讨论的其他器件:TMDS181

尊敬的支持团队:

TMDS181中的信号检测寄存器是什么? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera

    您是否指的是 SIG_EN 位(寄存器0x09h 的位4)?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!

    根据我的理解、SIG_EN 是用于启用信号检测的位、客户在哪里可以看到信号检测结果?  在 d/s 中似乎没有详细说明 我看到有人提出了一个旧的电子邮件链、BU 提到的这个问题将通过电子邮件发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    TMDS181中没有"信号检测"位、您能否引用该主题或电子邮件、以便我们确定描述的位、

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我提到的链接如下:

    e2e.ti.com/.../592333 信号检测。

    由于我们具有"信号检测"使能位、因此我们可以在哪里获得 检测到的信号的最终结果或不 检查的结果!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过直接消息回复。